This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:Re 合约的电源路径情况

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548388/tps25751-power-path-situation-with-re-contract

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好的团队、

用户担心内部电源路径 (TPS25751D) 在重新合约时是否不会关闭

条件:

9V/3A 灌电流-> MCU 发送不同的 RDO -> TPS25751D 发送 RDO 至 PD 拉电流-> 5V/3A

实际上、客户没有观察到电源路径关断、也没有看到电压转换正确完成。 您能否解释一下为什么 TPS25751 可以在更改 RDO 期间保持内部电源路径开启? 是否存在风险?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayshi:  

    感谢您联系我们!

    我将查看并回复您、提供星期三的反馈。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,  

    这是 PD 控制器重新协商合约时的预期行为。 需要考虑的一个重要方面是电流消耗。  

    根据 PD 规格、在电压转换期间、系统电压不应大于 500mA。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    客户只需了解 TPS25751 遵循 PD 规范。 但是、客户不理解 TPS25751 如何遵循该规范。

    系统不应绘图> 500mA。  [/报价]

    在此声明中、当系统在此期间抽吸> 500mA 时会发生什么情况? TPS25751 是否会在很短的时间内关闭电源路径并迅速导通? 在此过渡期间、客户系统不会绘制> 500mA、但他们希望了解行为。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,  

    如果系统在转换期间消耗的电流大于 500mA、则 TPS25751 会无法通过合规性测试。  

    如果系统电流大于 500mA、则受电方侧的电源路径行为可能不会受到影响、但这可能会对供电方产生影响。  

    此致、  

    Aya Khedr