This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:TPS25751EVM:有关初始生产期间 TPS25751D 外部 EEPROM 写入的查询

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556029/tps25751evm-tps25751evm-inquiry-regarding-tps25751d-external-eeprom-write-during-initial-production

器件型号:TPS25751EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我有关于 USB Type-C PD 控制器“TPS25751D"的“的问题。

我想配置 TPS25751D 以与 TPS25751D EVM 类似的外部 EEPROM 运行。

在初始生产期间、当固件映像尚未写入 EEPROM 时、

‘通过“751_PPHV"不“不接收直流 5V VBUS 电源(请参阅下面的电路图)。

但是、为了通过 PC 的 USB 端口将固件映像编程到 EEPROM 中、必须为系统供电。

您能否确认此行为并就建议的方法提供建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jae:  

    引导时的电源路径行为将取决于 ADCINx 引脚上的电池无电配置设置。  

    该器件将在 AlwaysEnableSink 电池无电配置中启用灌电流路径(请参阅数据表的下表)。 I

    似乎器件当前设置为 SafeMode、在该模式下、电源路径保持禁用状态、直到将配置加载到器件中。 您可以通过检查 ADCINx 引脚电阻分压器电路进行验证。  

    此致、  

    Aya Khedr