This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:使用 LM5101A 的半桥驱动器无法正常工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19502Q5B, LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553857/lm5101a-half-bridge-driver-using-lm5101a-not-working

器件型号:LM5101A
主题中讨论的其他器件:CSD19502Q5B

工具/软件:

我无法让此电路在许多 MOSFET 型号上正常且令人信服地工作。

VDD = 10V、VLI 和 VHI 是 10MHz 频率为 3.3V 振幅的互补方波输入。

我预计输出是从 0V 到 20V 转换的方波。 我使用了几个不同的 MOSFET 进行了尝试

模型。 负载为 26 pF(最大 100 pF) 的)的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhajit:

    我们目前正在根据您之前有关同一车型的问题调查此车型问题的原因。 我们将尽快为您提供更新。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhajit:  

    我们能够调查此模型、并能够重现您所看到的问题。 模型本身似乎与某些型号类型兼容。 我让它适用于 CSD19502Q5B 型号、您可以考虑使用它。 我们计划尽快更新此模型。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 N 沟道 MOSEFT (CSD19502Q5B ) 似乎不在我安装的 TINA Spice 库的 MOSFET 库中

    大多数型号为 3 级的前缀 2N 和 IRF。 请 请告知如何将该 MOSFET 整合到我的测试台。 还请原谅

    请将此 MOSFET 的模型参数(如果可用)发送给我。

    在此致谢和问候、

    Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Subhajit,  

    我将模型拉入 TINA 中、发现 2N6755 与 LM5101A 模型搭配使用。 当您看到某些模型无法正常工作时、输出波形是否总是与上面发送的屏幕截图类似?

    在测量 HO 上的信号时、请务必在 HO-HS 之间进行测量。 HS 充当悬空接地端、这就是波形在所需电压之间似乎无法准确切换的原因。  

    此外、自举电容器应至少比高侧 FET 的栅极电容大 10 倍。 在我的模型中、我能够使 FET 模型与 100nF 电容器良好配合使用。  

    我看到开关频率也非常高。 在我自己的测试中、我注意到这会导致仿真器出现奇怪的行为。 我会降低开关频率、看看这是否会导致某些 FET 出现更理想的行为。  

    有关元件尺寸的更多信息、请参阅以下应用手册: 针对半桥配置的自举电路选择。 我们还建议使用 LM5101A 原理图审查模板 作为指导。  

    此致、

    Amy