This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25137-Q1:降压转换器

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25139-Q1, LM25148, LM5117, LM25137, LM61495, LMR60406-Q1, LM25139, LM5190-Q1, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556251/lm25137-q1-buck-converter

器件型号:LM25137-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25137、LM25139-Q1、 LM61495、LM25148、 LMR60406-Q1、LM25139LM5190-Q1、LM5117 LM5190

工具/软件:

您好、  

我在负载点条件(固定电压和固定电流)下使用了 TI 的许多降压转换器。  

是否有合适的电源管理 IC 满足我的以下要求?  

VIN = 20V

Vo = 12V 至 15V(持续变化,即它可以是 12V 或 13V、13.5V,具体取决于工作模式,它不会频繁变化)

Io = 500mA  

根据我的研究、为了保持这种情况、我需要将电流反馈到电压反馈引脚中(通过负载的电流检测或反馈处的数字电位器...?)。 但不确定这是否正确。  

您是否会建议合适的部件或如何满足我的要求?  

此外、您能否推荐符合这些要求的 IC? 这是更高功率的情况  

VIN = 20V

Vo = 12V  

Io = 10A  

谢谢你  

*请注意,LM25137 不是我使用的。 只需按需要在此处添加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、

    对于 12V/10A 应用、请查看 LM25139-Q1 控制器。 或者、如果首选商用级器件、则 LM25148 为备选器件。 两种选项都使用 30V 至 40V 外部 FET。 我们还有转换器选项 — LM61495 10A 转换器是一种可能。

    对于低电流应用、请查看 LMR60406-Q1。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 LM25139 器件如何在输出电压变化 (12V 至 15V) 时调节电流? 负载将在运行期间持续变化、同时消耗相同大小的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定需要 CC 电路? 如果有、请查看 LM5190-Q1。 CC 调节的另一个选项(使用没有 CC 功能的传统控制器)是在输出端添加分流器并使用放大器注入 FB。

    您可以根据需要调节输出电压 (CV) 并调整设定点。 这里的负载是多少?

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想使用 CC 电路。 负载将是一些电子元件、它们消耗相同大小的电流、但在不同的电压下工作。  

    使用  LM5190-Q1 时、在设计目标可变电压电平 (12 - 15) 时、我是否需要注意任何事项?  

    在 LM5190-Q1 的设计示例中、它仅显示固定输出电压要求。  

    如果可以采用更简单的方法、那将是理想的解决方案、但这似乎是最简单的解决方案。

    CC 调节的另一种选择(使用没有 CC 功能的传统控制器)是在输出端添加分流器并使用放大器注入 FB

    是否有此电路的示例? 我看到了一个示例、其中由电流控制 DAC 控制的 FB 引脚从而调节输出电压。 但不确定这是否是相同的方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用有点不同寻常 — 您会在调节电流的同时让 VOUT 上下移动? 设计该 VOUT 工作范围的电路、增益应该没有问题。 LM5117 是 CC 的另一种选择、但 LM5190 是新款器件、也是首选。

    您可以在我们的网站上搜索抄送、例如 www.ti.com/lit/snvaa85www.ti.com/lit/snaa137 

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我了解了 CC 模式。 对于 LM5117 或 LM5190、如何根据我的要求确定特定的输出电压范围? 数据表中似乎仅显示固定输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压将根据 CC 模式的需要进行调节。 只需将 CV 设定点设置为高于 Vout 范围(实际上是最大 Vout 钳位)。