This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750 的充电问题

Guru**** 2481035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552579/bq25750evm-the-charging-issue-with-the-bq25750

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具/软件:

您好、


我们使用设计了 PCB  BQ25750  用于为充电的充电器 IC(类似于 BQ25750EVM)  4S1P LiFePO₄ Ω 电池 。 充电电流设置为  1.8A 完全充电电压为  14.6V

问题:

  • 电池未正常充电。
  • 充电电流非常低(仅在  8–25mA )。
  •  电池端子上的输出电压  12.85V  (与连接电池时的电池电压相同)。
  •  电池端子上的输出电压 7.05 V.  (未连接电池时)。
  • 即使在 15 分钟后电压或电流也没有变化。
  • STAT1 开启  STAT2 关闭  (指示正在充电)连接电池时。
  • 未对默认寄存器设置进行更改。

设置:

  • 测试期间的电池电压:  12.85V  
  • 输入电压 (VIN):  12 伏
  • ICHG 设置为:  1.8A
  • ILIMIT 设置为:  10A.
  • 此测试期间的实际负载:  小于 0.5A
  • 降压升压 Fsw:  250kHz
  • 驱动器:  内部 LDO
  • CE 引脚:  低电平(充电器启用)

请帮助我们确定并解决问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FYI、蓄电池充电器状态寄存器 在 cc 模式下显示快速充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    感谢您对此有耐心。 我明天就来回答你的问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    您能回答几个问题来帮助我们进行调试吗?

    • BQ25750 的寄存器设置是什么?
    • 您是否可以使用示波器测量 SW1 和 SW2? 这些信号是否切换?
    • 您可以在连接电池的情况下测量 VAC 和 VSYS 引脚上的电压吗?
    • BQ25750 正在充电时、您可以测量 FB 引脚上的电压吗? FB 是精细的引脚。 我建议关闭充电器、将示波器或电压表连接到 FB、然后打开充电器。
    • 您知道电池中的电池电量计是什么吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ethan Galloway 

    我们做了一些更改

    将自举 C12 (EVM) 和 C18 (EVM) 从 1nF 更改为 100nF

    2.已连接 10K 热敏电阻。

    我们的电路现在使用 2.56A 的保险丝电流为电池充电 (ICHG 设置为 1.8A)。

    请分享您对如何解决这种脉冲电流的想法。

    已附上图像以供参考。



    充电电流在 2.56A 时以 15.15KHz 的脉冲进行

    附上了原理图以供您参考。 请查看并分享您的意见。

    e2e.ti.com/.../2376.BQ2575-Schematics.pdf

    请查找您的疑问的答案。


    BQ25750 的寄存器设置是什么?

     这是数据表中提到的默认值。

    2. 您能用示波器测量 SW1 和 SW2 吗? 这些信号是否切换?

      是、 SW1 和 SW2 正在开关。 请找到图片

    3.连接电池时,可以测量 VAC 和 VSYS 引脚上的电压吗?

       VAC 为 12.21V

       VSYS 为 12.2V

    4.  BQ25750 充电时、您可以测量 FB 引脚上的电压吗?  

       VFB 为 1.445V

    5. 您知道电池中的电池电量计是什么吗?
    我们在不使用电量计但连接 10K 热敏电阻的情况下测试电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabhramthi、

    [报价 userid=“613097" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552579/bq25750evm-the-charging-issue-with-the-bq25750/5977802

    BQ25750 的寄存器设置是什么?

     这是数据表中提到的默认值。

    [/报价]

    如果出现这种情况、您可以提供寄存器转储吗? 我想查看寄存器读取的内容、而不是主机写入的内容。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian Moyer: 

    我们进行了以下更改、现在电流纹波从 1.9A 降低到 0.25A。  

    添加了一个与 ICHG 电阻器并联的 RC (1.8K 和 0.1uF)。

    但是、使用 EVM(相同的电阻器使 ICHG 恢复)为电池充电时、纹波仅为 50mA、而在我们的充电器设计中、纹波约为 0.25A。

    您能否给出建议、我们可以进行哪些进一步修改来将纹波降低到 50mA 以下 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    您是否将 BATSNS 滤波电容器尽可能靠近 IC 放置? 能否确认您按照 PCB 布局指导原则来运行检测线路上的差分对?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian Moyer: 

    在我们当前的电路板版本中、 充电器检测线路没有作为差分对布线。 鉴于此限制、我们是否可以进一步减少电流纹波?

    此外、我们还观察到我们的设计和 EVM 之间的行为存在差异。 在 EVM 上、 STAT 引脚 在充电周期结束时从“充电“正确转换为“充电完成“。

    但是、在我们的电路板中、 STAT 引脚从“正在充电“切换到“检测到充电故障“、并且 即使系统运行几个小时、也不会达到“充电完成“状态。

    您能帮助我们了解为什么会出现这种情况、并提出任何可能的解决方案吗?

    谢谢、

    Jeevabharathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    在我们当前的电路板版本中、 充电器检测线路不会以差分对形式布线。 鉴于此限制、我们是否可以进一步降低电流纹波?

    可以给我发送一张电池电流检测线的图片、以便我可以看到这是什么样子?

    您能帮助我们了解为什么会出现这种情况、并为我们提供任何可能的解决方案建议吗?

    您能否拍摄 VBAT 的示波器图像? 这将帮助我了解情况。

    我有一些建议来帮助终止充电器:

    • 是否可以设置 EN_PFM=0?
    • 增加终止电流是否改善了该行为?
    • 降低充电电流是否改善了该行为?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的意见。 我将落实您的意见 、并在一天结束时与您分享结果

    我们已经开始调查该问题、并分享了一些更新:

    • 我们检查了电池寄存器状态并观察到  电池过电故障  设置的位  1.
    • 请找到随附的寄存器转储以供您参考。
    • 我们还提供了  VBAT 电压   电池电流  以供您回顾。

    如果您能就此分享您的想法、我将不胜感激。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    设置后、充电过程现在正常工作  EN_PFM = 0

     统计  引脚指示充电成功完成、并且未观察到充电故障。

    感谢您的支持! 我们目前正在验证电池充电器的其他功能、如果需要进一步说明、我们将与您联系。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    很高兴听到!  欢迎您。 如果您对此有任何其他问题、请告知我们。

    此外、当终止电流低于 2A 时、我们通常建议设置 EN_PFM=0。

    此致、
    Ethan Galloway