This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:TIDA-050030:此设计的源代码

Guru**** 2481415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553317/tps92520-q1-tida-050030-source-code-for-this-design

器件型号:TPS92520-Q1


工具/软件:

你好。  Lee 似乎有此演示和 GUI 的源代码。

我们已准备好进行测试的硬件、并且我的软件团队已被预订、因此硬件工程师将对通过 SPI 管理的代码的提升表示感激。

-直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TIDA-050030:此设计的源代码 

    不包含 MSP430 或 GUI 的源代码(GUI 对我们来说不重要、但 MSP 代码应该非常有用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉耽误你的时间。  我们提供了一个应用手册、其中提供了创建 SPI 帧的代码示例、这部分非常重要。  如果您有特定要求、我们可以建议寄存器设置以及按什么顺序进行编程。   

    TPS92520-Q1 帧定义和示例

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用此文档、它会提供帮助。  我们有当前设置的基本 SPI 控制、因此我们可以在硬件上继续进行、但开发套件有与所有寄存器等完全形成的示例代码

    我们有权下载开发套件附带的 GUI 应用程序、但这些文件仅包含 GUI 可执行文件、不包含芯片的 C 代码。

    根据 E2E 论坛、有几个人从 TI 的来源获得了 Devkit 的来源。  我似乎还不能找到合适的人。

    您能帮助找到 Devkit MSP430 的源 C 代码吗?

    -直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了 MSP432、但我们可以共享该代码、但我不会在论坛上发布。  我将通过电子邮件与您联系。

    -fhooude