This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电子保险丝说明

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556158/tps1663-efuse-clarification

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663

工具/软件:

尊敬的团队:

我们想知道、是否有任何方法可以仿真此电子保险丝电路?

是否通过 webench 它是可能的?

此致、
Sathya Priya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathy、

    TI.com 上提供了 TPS1663 PSPICE 模型

    您可以使用 PSPICE for TI 免费版。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amrit 的答复。

    1) 我们想知道 IMON 电阻值是如何计算的、需要对此进行澄清。

    2) 另外,我将分享我们的原理图以供您审阅。 您能否就此提供您的评论反馈?

    要求:

    UVLO:10V
    OVLO:30V

    ILIM:2.6A(应允许高达 2.5A 的电流)。

    3) 也,关于栅极电压电阻分压器。

    4) PGOOD 引脚和 FAULT 可以连接在一起吗?

    此致、
    Sathya Priya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathya、

    您可以使用以下设计计算器来获取 RIMON 和 UVLO、OVLO 值。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-QV4CzjZsl1/01.00.00.0B/slvc765b.zip

    外部 PFET 用于反向电源?

    在这种情况下、您可以使用 TPS2663。 它驱动 RPP 和 RCB 的外部 NFET。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiAmrit、

    是的、PFET 用于反极性。

    好的、我检查了计算器。 很难找到在该 Excel 中完成的公式和计算。

    如果您能澄清以下两个问题、那会很好?

    1) 对于 IMON 电阻器、我们要求输出电流最大值为 2.5A? 如何计算它的电阻值?  请提供更清晰的信息。

    2) ILIM 电阻值 18A(根据数据表)除以 2.5A = 7.2K 您能否确认这一点?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathya、

    这些公式可在数据表中找到、并提供了更清晰的说明。 更多详细信息、请参阅数据表。

    1.对于 2.5A ,您可以放置 51.10K 欧姆 RILIM ,这将给出最大值 3.65V。

    2.是, 7.2K RILIM.

    谢谢
    Amrit