This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位上拉电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556428/tps3808-reset-pullup-voltage

器件型号:TPS3808


工具/软件:

您好的团队、

如果 VDD 电压为 3.3V、建议的复位电压是多少? 它应该高于 VDD、为什么? 是否可以低于 VDD、例如 1.8V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naizeng:  

    没有特定的 建议 VDD 电压。 如果您查看建议运行表、可以看到 RESET 引脚的建议最小和最大电压与电流。 请参阅 7.3 建议运行条件表。  

    当 VDD = 3.3V 时、您可以上拉至 RESET = 1.8V。

    此致、

    Sila.