This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:噪声源、看起来像一些谐振?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556363/tps7a57-noise-source-seems-like-some-resonance

器件型号:TPS7A57


工具/软件:

您好 — 使用下面的原理图,我们为 IC 提供 0.75V 的内核电压。 进一步位于 IC 的下游、封装上会有一个额外的 290uF 电容、而封装上会有 100uF 的电容(并联配置中的馈通电容)。 这样、我们始终看到电源上出现 25kHz 噪声、该噪声大约为 5mVpp — 随着电流的增加,峰峰值电压会增加(当消耗大约 1A 时、该噪声为 40mV)。

LDO 中是否有任何因素可以帮助解释这种现象? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    感谢您与我们联系!

    这听起来像是一个稳定性问题。 如果器件没有正相位裕度、它们将会振荡。

    对于如此多的输出电容器、稳定性问题通常是因为电容过大或 ESR 降至最低要求以下。 鉴于我只在一个器件上添加了最多 1680uF 的电容、该电容应该能够占用 3000uF 的电容、ESR 可能是关键因素、具体取决于您使用的电容器。 该器件还具有 有助于实现稳定性的总阻抗 ESL 要求。

    • 您使用哪种类型的输出电容器?
    • 您看到的是干净的正弦信号吗?
    • 在 1A/40mV 下、它仍然是 25kHz 还是频移有一点与 5mVpp 相比?
    • 只是为了确认、当您为 IC 提供 0.75V 电压时、这意味着下游 IC 由 LDO 的 0.75Vout 供电、而 LDO 本身由 1.4V 电源轨供电。  

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory -

    -铝聚合物电容器和陶瓷电容器的混合物 (X5R/X6S/X7R )。  

    “不,不会的。“

    -频率仍为 25kHz

    -正确

    也感谢您提供该特定图表。 他没有想到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harrison:

    感谢您的回答、我们将其作为稳定性问题进行调查似乎是最佳做法。

    尝试移除除 100uF 输出电容器之外的所有输出电容器、然后查看问题是否仍然存在。

    此致、

    Gregory Thompson