This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:原理图验证

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556488/ucc21520-q1-schematic-verification

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21520

工具/软件:

尊敬的团队:  

我正在使用 SiC MOSFET、它分别需要+20V 和–5V。 使用的栅极驱动器为 UCC21520。 您能否验证原理图、尤其是提到接地的位置。 20V 和–5V 的接地端添加到相应的 HS 和 LS 开关驱动器侧。 请建议进行校正、我是否应从驱动器输出在 MOSFET 源极输入端接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hridya、

    对于低侧 MOSFET、MOSFET 的源极 (PGND4) 应连接到 VSSB。 对于高侧 MOSFET、MOSFET 的源极应连接到开关节点上低侧 MOSFET 的漏极。 请参阅下图:

    对于原理图中的其余元件、我强烈建议查看我们的应用指南、帮助您完成原理图/布局审查。 为了您的方便、我在下面附上了它。 如果您填写并回复了已完成的原理图/布局审核、我可以帮助您解决可能遇到的任何其他问题。

    e2e.ti.com/.../szzm003a.zip

    此致、

    Will