This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:协商高电压模式 EEPROM 检查

Guru**** 2774075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554907/tps25751-negotiatehighvoltage-mode-eeprom-check

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25730

工具/软件:

您好的团队、

对于 TPS25751、如果客户使用“NegotiateHighVoltage"模式“模式、他们是否可以移除 EEPROM?

谢谢、此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:  

    NegotiateHighVoltage 会将 PD 引导至 APP 模式、并使用其 ROM 的默认配置(未从 EEPROM 加载的配置)、但如果客户想要拥有 PDO 的可配置选项、GPIO 设置、支持 BQ 或 TPS25751 的其他功能、则不建议这样做。 如果客户只需要纯接收选项、那么我建议查看 TPS25730(仅接收 PD 控制器可通过引脚搭接进行配置、无需 EEPROM)。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    1) 对于 negoateHighVoltage 模式、数据表告诉我们“"从“从 EEPROM 加载补丁时不能使用配置“、也就是说、 只要选择高电压模式、就禁止使用外部 EEPROM?  

    2)

    但如果客户希望拥有 PDO 的可配置性选项、GPIO 设置、支持 BQ 或 TPS25751 的其他功能、则不建议这样做

    如何理解以上的话? 如果我们有 GPIO 设置、则不建议采用高压模式、或者不建议移除外部 EEPROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Raymond 目前已离职。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 张:  

    对于基于 EEPROM 的设计、我们强烈建议使用 SafeMode((TPS25751 会禁用灌电流路径、直到从 EEPROM 加载 PD 配置)。  

    如何理解以上的话? 如果我们有 GPIO 设置、不建议使用高压模式、也不建议删除外部 EEPROM

    若要配置 TPS25751 的不同设置、例如设置 TPS25751 的不同供电/受电 PDO、电源/数据角色首选项和其他功能、您需要从 应用程序自定义工具生成配置。 如果 PD 设置为 NegotiateHighVoltage、则 GUI 中显示的所有配置/功能都不可用。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin