This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410:LMQ66410:电压纹波和波形

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556581/lmq66410-lmq66410-voltage-ripple-and-waveform

器件型号:LMQ66410


工具/软件:

你好

我们将使用 LMQ66410、并在 Webench 中实现以下设计
webench.ti.com/.../SDP.cgi

我们测量了最后一个 Cout 上的输出电压以验证我们的设计。

设置:
第 254 章,我是你的女人
VIN = 24V
VOUT = 3.3V
Iout =大约 0.5A

1) 将同轴电缆焊接到 Cout 上进行测量

2) 在 Cout 两端使用差分探头测得 (LeCroy AP033)

由于 Webench 中无法进行仿真、因此我想验证测量的波形和电压纹波是否正常。

1) 我的设计有什么错误吗?

2) 我的测量设置中是否有任何错误? 尖峰从何而来?

3) 预期的波形是什么? 您能否分享样片?
从数据表中、我本来希望看到锯齿波或正弦波信号和更小的电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 链接似乎有问题。 这一个应该可行:


    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用差分探头的第二种方法似乎是正确的。

    尖峰可能来自电感器寄生电容、也可能直接来自

    其他寄生效应。

    如果您能提供 PCB 布局图像、我们可以进行评估。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    感谢您的答复。
    这里是我的原理图和 PCB 布局。

    层堆叠
    顶层:信号层
    第 2 层:GND
    第 3 层:3V3
    底层:信号层

    我注意到应该改进 GND 连接。 在当前设计中、引脚 6 仅通过过孔接地。
    我想顶层应该有 GND 连接(蓝线)、如 LMQ66410 数据表中的建议。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、有一个更好的地面会有所帮助。

    此外、输出端使用一个外壳尺寸较小的陶瓷电容器也会有所帮助  

    产生非常高的频率噪声。

    谢谢