This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:温度较高时的输出电压漂移

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557040/lm5034-output-voltage-drift-at-higher-temperatures

器件型号:LM5034


工具/软件:

我们将 LM5034 用作交错反激式控制器来生成 12.5V 电源轨。 两个 COMP 引脚连接到同一反馈环路。 在每个 COMP 引脚上、我们使用一个 4.7nF 电容器来稳定对噪声的影响。

随着温度的升高、我们会看到输出电压升高、特别是在没有负载的启动期间。 我们进行了以下测量:

 

环境温度 25°C 25°C 70°C 70°C 85°C 85°C
负载终端 0W 30W 0W 30W 0W 30W
补偿 1.53V 1.96V 1.353V 1.839V 1.301V 1.785V
输出电压 12.45V 12.24V 13.39V. 12.88V 14.13V 13.6V.
据我所知、我们的反馈环路会检测到输出电压升高并降低 COMP 引脚上的电压。 但输出电压保持在增加的水平。 输出电压稳定。
如果添加一些负载、输出电压将更接近所需的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的测试表明、输出电压越高、COMP 电压越低、正常输出电压越高。 因此、它看起来反馈环路无法正确调整 COMP。 您似乎需要调优反馈环路以帮助校正 COMP、然后校正输出。