This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:Sch review

Guru**** 2508405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556916/tps3850-q1-sch-review

器件型号:TPS3850-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助您查看文件。 并帮助检查以下问题。

1、我们预计在 1nf CWD 和 CRST 4.7nF 下具有 132ms 上限阈值 (pic1)。 但发现在 20ms 周期和 60ms 周期时 WDO RESET 置位、但 40ms 可以。 在 pic2 中、实际窗口似乎与此相关。 (很奇怪,我们在 CWD 和 CRST 中连接电容器。 和未使用出厂编程阈值。)

2、另一个非常有趣的现象是当我们将 CRST 从 4.7nf 更改为 1nf 时,阈值就像 pic1 一样达到了我们的预期。

请查看该现象,并请帮助提供您的意见。

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    紧急!!!

    添加测试点和波形、以使 60ms 周期无法正常工作、但会导致 WDO 和/RESET 复位。 (我们预计上限约为 132ms、CCWD 为 1nf。)

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个快速问题是、波峰值是否与 SET0/SET1 配置相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    WDI 上的原理图和时序看起来都很好。  

    您总共测试了多少个器件? 这些装置中有多少个正在观察此行为?

    如果换用工作单元与非工作单元、 问题是否仍然存在?

    我已向您发送一封电子邮件、以获取有关这些设备的跟踪信息和发货的更多信息。

    谢谢、
    Joshua