This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:查找 BQ25723 的原理图和布局审核

Guru**** 2500845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556867/bq25723-looking-for-schematic-and-layout-review-for-bq25723

器件型号:BQ25723


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

该项目在 我的应用中引入了 BQ25723 作为正向和反向 OTG 充电器、我已经构建了原型并进行了一些测试;

遗憾的是、效率数据看起来明显低于数据表中定义的数据。

经证实、我的应用中的 BQ25723 相关布局严格遵循了 数据表的 P98~P100 中定义的布局指南(自举电容器的放置方式除外:放置在 BOT 层上);

我知道数据表中定义的效率数据来自 EVB 测量、EVB 针对 BQ25723 的性能进行了优化、EVB 和实际应用之间会存在差异、但  我不确定我的应用中与 BQ25723 相关的布局是否经过优化、因此需要您的帮助来仔细确认这一点。

获得确认后、我会通过电子邮件或私人消息将原理图和电路板文件发送给您、因为这是机密项目。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    效率是正确的。 请注意、效率与电感器和 FET 选择有关。 确保在 ChargeOption 0 中设置 DIS_STRGDRV=0。 这将导通 BQ25723 的强大栅极驱动器。 您可以看到效率提升了 1~2%。  

    此致、

    Tiger