请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
该项目在 我的应用中引入了 BQ25723 作为正向和反向 OTG 充电器、我已经构建了原型并进行了一些测试;
遗憾的是、效率数据看起来明显低于数据表中定义的数据。

经证实、我的应用中的 BQ25723 相关布局严格遵循了 数据表的 P98~P100 中定义的布局指南(自举电容器的放置方式除外:放置在 BOT 层上);
我知道数据表中定义的效率数据来自 EVB 测量、EVB 针对 BQ25723 的性能进行了优化、EVB 和实际应用之间会存在差异、但 我不确定我的应用中与 BQ25723 相关的布局是否经过优化、因此需要您的帮助来仔细确认这一点。
获得确认后、我会通过电子邮件或私人消息将原理图和电路板文件发送给您、因为这是机密项目。
提前感谢!