This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:询问 TPS2373-4RGWR 的 POE 链路中断问题

Guru**** 2502555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545144/tps2373-inquiry-regarding-poe-link-break-issue-with-tps2373-4rgwr

器件型号:TPS2373


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们目前在我们的设计中将 TI 器件 TPS2373-4RGWR 用于以太网供电 (PoE)。 我们遇到了一个问题、即在 BT 模式下以 10G 速度通过 PoE 进行电力传输时、以太网链路中断。 但是、当我们通过直流插孔 (12V) 供电时、我们不会观察到任何问题。 设计中最坏情况下的总体功耗为 12V@1.5A (18W)。

我们收到更新、表明问题可能与以太网 MDI 线路上连接的共模扼流圈 (CMC) 和 TVS 二极管有关(请参阅随附的屏幕截图)。 您能否帮助我们验证 CMC (CUW11T-900M-N) 和 TVS 二极管 (D4123-3R3) 是否会导致此问题? 如果是、您能否说明它们如何影响性能、请提供我们需要从设计中移除此 CMC 和 TVS 的建议或建议?  

此外、是否有任何工具或软件支持可用于验证连接和电源是否正常工作? 例如通过 PoE 发送一些虚拟数据和电源来进行设计和连接验证。

感谢您的帮助。 我们期待着您的指导。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanshraj:

    感谢您联系我们!  

    D1241 - D1244 是额定电压为 58V 的定向 TVS、高于 PoE 的最大 57V 电压。 通常不会导致问题。  您能否分享数据变压器 T1 (HNT1042CG) 的数据表?

    此外、我们是 PoE 团队、只关注电源方面。 对于您在数据转换器之后提出的与数据链路相关的问题、您也可以在下面的组织中发布您的问题。   

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diang、

    感谢您的及时支持。

    根据要求、请查找随附的变压器数据表。 此外、我还提供了共模扼流圈 (CuW11T-900M-N) 的数据表。

    请 检查并告知我们该器件是否适用于 10G 通信。 如果您推荐合适的器件型号及其数据表、以便我们对这两个器件进行比较、我们将不胜感激。 另外、请建议您解决此问题。

    此外、您能否分享一个指向相关论坛的链接来提供帮助、我们可以在其中发布有关软件或工具支持的问题“-[HSD]  HSD-以太网“

    此致、

    e2e.ti.com/.../Transformer-datasheet.pdf e2e.ti.com/.../L3065_5F00_CMC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanshraj:

    感谢您的答复!

    我看到数据变压器的绕组 13-24 侧(CM 扼流圈侧)具有 PoE。 大多数情况下、PoE 位于无 CM 扼流圈侧、因为每个对上的 PoE 电流方向相同、这会使 CM 扼流圈饱和并降低其对 CM 噪声的阻抗。   

    我会将您的问题转发给以太网 PHY 团队以进行其他元件审查。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanshraj:
    由于我的团队不支持 10G 以太网 PHY、因此我们没有足够的信息来告诉您变压器是否正常。 有关建议的规格、请参阅 PHY 的变压器建议。 但请注意、不建议将 ESD 二极管置于变压器之后、因为即使在正常工作中、也可能会触发二极管、因为共模电压可能会超过标准以太网信号的反向击穿电压。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diang、

    感谢您的反馈、我们将从设计中移除 TVS 二极管来进行检查、并检查天气情况、这是否有帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hanshraj:

    请提出 PoE 和 PHY 团队的修改建议。 如果此问题是否可以解决、请随时更新我们。 谢谢。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、

    正如您提到的 TVS 二极管可能会产生问题、但我们已经根据数据表检查了、POE 电压必须超过 ESD 二极管的击穿电压才能激活其保护功能。 请参阅下面的屏幕截图。

    您能帮助我们详细说明一下这种 TVS 二极管会如何产生问题吗?

    此致、

    Hanshraj Rajput

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanshraj:  

    从 PoE 方面来看、需要高压隔离。  为了进行隔离、ESD 将破坏从接地/机箱接地的 2kV 隔离。 但我们已经看到许多客户在使用 57V 以上的双向二极管时为 ESD 目的添加了这些二极管。 除了隔离问题外、这些二极管也不会导致与 PoE 相关的功能故障。  

    此致、

    DIAN