This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:SoC 精度

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM, GPCRA0, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549374/bq34z100-r2-soc-accuracy

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMGPCRA0BQ34Z100

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们想了解 BQ34Z100-R2 的 SOC 精度。

我们从 GPCCHEM 获得了化合物 ID、学习周期成功完成、Update Status 转换为 0x06。

充电/放电周期的结果如下所示。

我有疑问。 放电时、您可以看到线性度在大约 10% SOC 时损失。

本例中的最大误差为 4.36%。

我们怀疑 Ra 表的更新正在影响系统、因此我们尝试将 Ra Max Delta %从默认值的 30%降低到 15%、但这样做后、RUP_DIS 变为“H",“,学习、学习周期无法成功完成。

您知道为什么恒流充电是线性的、但恒流放电会失去线性度吗?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahi、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    测量仪表很可能出现误配置。 与您的化学物质相关的 DoD%误差是多少?

    您能否共享该 SOC 错误的.gg 文件和.log 文件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    在检查 SOC 准确性时、我会附加 gg 文件和日志文件。

    e2e.ti.com/.../SocAccuracy_5F00_20250729.log

    e2e.ti.com/.../SocAccuracy_5F00_20250729GG.csv

    电池配置为 2S1P、ChemID 为 2088、因为 3608 已停产。

    我们被告知、发送到 GPCCHEM 的周期数据应与电池数据表中的规格相匹配、因此我们是根据电池数据表中的规格运行周期数据。

    我是否应该使用与我将使用的实际系统相匹配的充电/放电循环来获得它?

    我认为如果完全充电电压和下限放电电压设置不同、Ra 表数据将有所不同。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢文件。

    我建议做两件事。

    1) 请使用 GPCRa0 工具来优化 RA 表。  GPCRA0 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    2) 请将负载选择更改为 6 并配置用户评级参数。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的建议。

    首先、我们将尝试方法 (1) GPCRA0。

    如果问题仍然存在、我是否应该在保持 GPCRA0 优化的同时尝试方法 (2)?

    或者尝试方法 (2) 而不优化 GPCRA0 是否更好?

    将 Load Select 设置为方法 (2) 的 6 时、我从以下文档中了解还需要设置 User rate-mA。

    配置 bq34z100 数据闪存

    您能否提供一种方法来确定此参数的具体设置值?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议同时做这两个。 您可以先将负载选择更改为 6、然后重新测试、因为这是一个容易做出的更改、这应该会有所帮助、但如果性能仍不可接受、请使用 GPCRa0 工具。

    根据日志文件、使用–867mA 作为用户速率。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我们使用 GPCRA0 工具优化了 Ra 表、并设置 Load Select=6 以检查 SOC 精度。

    尽管在 SOC 的精度方面已经观察到一些改进、但放电特性尚未得到改善。

    该图还表明、在放电期间 SOC 从 12%变化到 9%时存在问题。

    检查日志数据、我们可以看到 FullChgCap 和 RemCap 值​​与以前明显不同。

    e2e.ti.com/.../SOCaccurary_5F00_GPCRA_5F00_LoadSel6.log

    您认为通过实现平稳运行可以避免这种情况吗?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    SOC 出现小下降的原因是您以–500mA 放电、但将用户速率设置为–867mA。

    如果负载要改变、建议使用负载选择 1。  

    如果您禁用平滑处理功能、电量监测计将使用真 RC 而不是滤波器 RC。 两者都存在 SOC 跳变、因此这不会解决问题。  

    您的电池组配置是什么?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    当我检查 gg 文件时、用户速率被设置为–500mA、因此电池放电电流为 500mA。

    e2e.ti.com/.../1SOCaccuracy_5F00_GPCRA0_5F00_LoadSelect6GG.gg.csv

    电池组使用 NCA496080SA 电池并配置为 2S1P(两个串联和一个并联)。

    /* NCA496080SA URL */

    NCA496080SA -锂离子电池 — 松下能源股份有限公司

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请将设计容量更改为 3490mah。

    请禁用 镍氢电池 PBA VCT_DT、DOD_WT 和 RSOC_HOLD。

    请启用平滑处理。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的建议。

    关于这一问题、我们想确认几点。

    (1)

    您能告诉我们您为什么决定将设计容量更改为 3490mA 吗?

    (2)

    同时启用“SOC0_CHG_SMOOTH"和“和“SMOOTH"来“来进行平滑处理是否更好?

    (3)

    我们认为负载选择= 1 更适合负载波动较大的应用。

    这种做法是否合理?

    BQ34Z100-G1:何时/如何使用负载选择 6 和 User_Rate_? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

    (4)

    目前、Ra 滤波器、Ra max Δ 和 QMax max Δ%使用​​与学习周期中相同的值。

    但是、配置 bq34z100 数据闪存时、建议将它们更改为以下值:

    - Ra 过滤器: 800

    - Ra 最大增量:网格点 4 处 Ra 值的 20%

    - Qmax 最大增量%: 5%

    我是否可以假设为 BQ34Z100-R2 创建黄金映像时、这三点也适用?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    1) 这是数据表指定的容量。

    2) 我们 暂时保持 SOC0_CHG_SMOOTH 关闭。

    3) 很难说,你有这个负载的日志吗? 到目前为止、我只见过你们提供的恒定电流负载。

    4) 您可以进行这些更改,因为它们不会有损,但这些参数用于限制/控制 Ra 更新。 您是否获得异常 RA 更新?

    此致、

    Diego