Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM, GPCRA0, BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 GPCRA0、 BQ34Z100
工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们想了解 BQ34Z100-R2 的 SOC 精度。
我们从 GPCCHEM 获得了化合物 ID、学习周期成功完成、Update Status 转换为 0x06。
充电/放电周期的结果如下所示。
我有疑问。 放电时、您可以看到线性度在大约 10% SOC 时损失。
本例中的最大误差为 4.36%。

我们怀疑 Ra 表的更新正在影响系统、因此我们尝试将 Ra Max Delta %从默认值的 30%降低到 15%、但这样做后、RUP_DIS 变为“H",“,学习、学习周期无法成功完成。
您知道为什么恒流充电是线性的、但恒流放电会失去线性度吗?
此致、
Masashi