请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480工具/软件:
大家好:
我正在设计一种冗余电源轨设置、使用两个并联的 LM74800-Q1 理想二极管控制器、以在 20A 电流下提供 15V 电压、并由两个 320W 电源供电。
我想实现以下功能:
- 电源优先级 –正常情况下、一个电源应该是首选电源。
- 快速切换 –如果主电源发生故障、系统应快速切换到备用电源、而不会出现明显的压降或延迟。
是否有人使用 LM74800-Q1 或支持电路实现了类似功能、或者对如何使用 LM74800-Q1 或支持电路实现这些功能有建议?
提前感谢!