This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:原理图和 PCB 审阅

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552449/bq41z90-schematic-and-pcb-review

器件型号:BQ41Z90


工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ41Z90 BMS IC 为 40A 设计 16 芯 BMS。

我 需要帮助查看原理图以及 PCB 板的相关内容。 将在私人聊天中共享文件。 请向我发送一个朋友的请求,以便我们可以继续聊天。

请查看原理图和 PCB、如果有任何更改、请告知我。

谢谢、此致

Vinay Mande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 同时、如果您可以附加与项目关联的.gg 和/或.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    我已发送朋友请求、请通过私聊分享原理图。

    需要注意的是、这些是 APL 器件、不应用于生产。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我已经向你发送了朋友的请求,因为我没有收到你的请求。

    请接受它、这样我就可以在私聊中向您分享原理图。

    令人遗憾的是、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、您现在应该能分享原理图了。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我在私聊中分享了 BQ41Z90 的原理图。 请仔细查看、如果有任何更改、请告知我。

    此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    好的、我会回复私人信息。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我在私人聊天中回答了这些问题、也提出了一些疑问。 请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    我会回复私人邮件。

    此致、

    Diego