This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 I2C(引脚编号 47 和 48) 无法使用这些引脚进行通信

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550226/bq41z90-bq41z90-i2c-pin-no-47-and-48-not-able-to-communicate-using-these-pins

器件型号:BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

现在我要使用 16S 和 8S 电池组进行测试。

  1. 我们使用 BQ41Z90 的引脚 47 和 48 与主机控制器作为 I2C 通道进行通信。 但我们无法使用这些引脚进行通信。 此处是否需要遵循任何设置?

能够通过引脚 34 和 35 与 BQ 进行通信。

谢谢你  
此致

Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用 J11。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    感谢您的回复、J11 连接器与 SMBus 通信线路相关、因为我们的工作正常、这没有问题。

    我们的问题是 、我们使用 BQ41Z90 的引脚 47 和 48 与主机控制器作为 I2C 通道进行通信。 但我们无法使用这些引脚进行通信、您能建议在 BQStudio 中对此进行任何设置吗?

    谢谢。此致

    Venkatesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白了、J11 不适用于 i2c 通信?

    我将与 SQM 和 FW 团队核实。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:


    我的问题与 BQ41Z90 IC 的引脚 47 和 48 相关、而不是与 J11 相关。 是的、根据数据表、J11 引脚仅专用于 SMBus 通信、而不专用于 I²C Ω。
    从 SQM 和 FM 团队的任何更新,请告诉我。

    此致

    Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据固件团队的说法、I2C 由引脚 47 和 48 以及 34 和 35 提供支持。 无需配置任何位即可在 2 之间切换。  我们支持 SMBus 形式的 I2C。 为了在读取之前的命令之后在 SMBus 中重复启动、您也可以在命令之后执行停止操作、然后执行读取 (I2C)。 BQstudio 不支持此功能。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    感谢您的更新。

    我们的设计如随附的图中所示。 UC 通过 I²C μ s 与 BQ41Z90 进行通信、但 BQ 没有响应。

    但是、如果我们使用微控制器将引脚从 48 和 47 更改为 35 和 34、它可以正常通信而不会出现任何问题。 我们不连接引脚 47

    BQStudio 48 伏。 请在演示板上再次验证此问题、并告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deigo:

    您 I²C 在引脚 47/48 和 35/34 上提供相同的兼容性、以便我们可以使用任一设置作为 SMBus 通信、而不是 μ S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    Diego 目前不在办公室、将在一周内回来跟进此消息。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会对此进行检查。 同时、请将引脚 47/48 用于 SMBus、将 35/34 用于 i2c、因为我们已经按预期确认了这种形式。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也遇到了这个问题、是否有解决方案? 谢谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请 将引脚 47/48 用于 SMBus、将 35/34 用于 i2c。

    此致、

    Diego