This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:输入电流限制如何运行

Guru**** 2814195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556939/bq25751-how-the-input-current-limitation-operates

器件型号:BQ25751


工具/软件:

尊敬的

您能帮助查看我关于输入限制函数的原理图吗?

在我的设计中、我将输入电流限制设置为 2A。 我的理解是当 SMPS_30V 电流超过 2A 时、输入电流将固定在 2A、对吧?

我通过将负载连接到 30V_SYS 并将 24V/4Ah 铅酸电池连接到 BAT_CHG 来测试电路。  

测试时、我将负载设置为 2A、发现电池充电接近、负载正常工作。 当 I 将负载设置为 2.5A 时、负载也正常运行。

您能解释一下输入电流限制是如何实现的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    请参阅部分 7.3.5 电源路径管理 在数据表中:

    要阐明 BQ25751 INDPM 功能、请执行以下操作:

    1. BQ25751 具有动态电源管理 (DPM) 功能、可连续监测输入电流和输入电压。
    2. 当输入源过载时、电流会超过输入电流限制、或者电压会降至输入电压限制以下。 BQ25751 将降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压上升到输入电压限值以上。
    3. 当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、输入电压继续下降。
    4. 一旦输入电压降至 ACUV 限制以下 (VACUV < VREF_ACUV)、充电器就停止开关、并且器件会自动转换至仅电池模式、以便系统由电池支持

    如果充电电流已经降至零、并且输入电源仍然过载。 系统可以继续消耗电流、直到 VAC 降至 ACUV 以下。

     

    如果适配器实际上能够支持更高的输入电流、请阅读使用 ILIM 电阻器设置的内容。 系统将继续消耗功率、直到适配器达到 最大限值。 达到最大限值后、 VAC 将开始下降、一旦降至 ACUV 以下、ACFET 将关断、器件将进入仅电池模式。 在这种情况下、我们无法限制输入电流。

    此致、

    基督教