This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:有关电池充电电流控制的问题。

Guru**** 2782055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555434/bq25751-question-about-battery-charge-current-control

器件型号:BQ25751


工具/软件:

大家好:

我的一个客户考虑将 BQ25751 用于其新产品。

他们希望使用具有独立模式的 BQ25751 来 为铅酸电池充电。
为了安全地为铅酸电池充电、他们希望使用可降低充电电流的功能
而变化。

现在、他们有以下问题。
您能给我答复吗?

Q
要使用此功能、是否需要任何 CPU 或控制器向寄存器位“EN_VREG_TEMP_COMP"写入“写入“1"?“?

换句话说、此功能是否不能与独立模式一起使用?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    要使用此函数、是否需要任何 CPU 或控制器向寄存器位“EN_VREG_TEMP_COMP"写入“写入“1"?“?

    默认启用该位、因此此功能不需要 MCU。

    此致、

    Christin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christin、

    非常感谢您的答复。

    我误解了。 该位功能用于 根据电池温度调整充电电压。
    客户希望根据温度调整充电电流、
    这样、当温度较高时充电电流很小、当温度较低时充电电流较大。

    BQ25751 是否具有该电流调节功能?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    遗憾的是、BQ25751 没有此功能。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christin、

    非常感谢您的迅速答复。

    我可以向您询问以下问题吗?

    问题 1:
    是否可以通过添加一些外部元件来实现此功能?

    问题 2:
    实现此功能是否需要 CPU?

    问题 3
    您是否有 任何具有此功能并作为独立运行的铅酸电池充电 IC?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555434/bq25751-question-about-battery-charge-current-control/5987861

    问题 1:
    是否可以通过添加一些外部元件来实现此功能?

    问题 2:
    实现此功能是否需要 CPU?

    [/报价]

    这可能是可行的、但我们没有说明方法的文档。 BQ25751 之所以具有  EN_VREG_TEMP_COMP、是因为  温度每次 1°C 上升约 3mV、铅酸电池电压都会随温度变化。 为了提高铅酸电池充电的安全性、会根据电池温度修改目标调节电压

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555434/bq25751-question-about-battery-charge-current-control/5987861
    您是否有 任何具有此功能并独立运行的铅酸电池充电 IC?

    遗憾的是、我们没有另一个铅酸电池充电器来实现此功能。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christin、

    非常感谢您的支持。

    客户仍希望根据电池温度控制充电电流。
    他们认为充电电流可通过 ICHG 引脚和 GND 之间电阻器的值调整来控制。

    如果这样的想法是好的还是不好、请您给我简单的评论吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    如果这样的想法是好的还是不好、请给我您的评论吗?

    是的、可以通过这种方式完成、他们需要一个 MCU 来读取 TS 值并相应地调整 ICHG 引脚。

    此致、

    基督教。