This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16630RGER

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557030/tps1663-tps16630rger

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件:TPS2663、 TPS1686

工具/软件:

尊敬的团队:

我们需要包含输入电压范围为 10V 至 30V 且输出电流限值将超过 7A 的反向保护电路、您能推荐  具有更大电流能力的 TPS16630RGER 替代器件吗?

期待尽快收到您的回复。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    您可以并行使用 tw0 tps2663 来满足要求。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您的意见、由于空间限制、我们无法采用这种方法。 您能否建议使用任何其他规格相同的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin、

    遗憾的是、目前我们还没有具有 RPP 和限流功能的单芯片解决方案。

    TPS1686 即将推出、但没有 RPP。

    谢谢
    Amrit