This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600:电池充电器跳过恒流充电周期

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556307/bq24600-battery-charger-skipping-constant-current-charge-cycle

器件型号:bq24600
Thread 中讨论的其他器件: BQ27426

工具/软件:

我尝试使用 BQ24600 为 3.7Vnom、7000mA 锂聚合物电池在 3.5A 电流下充电。下面是 我的原理图设置屏幕截图、其中 VBATT_CONN_IN 连接到主电池终端、VDC_IN 连接到我们的 12V 直流电源。


我使用 BQ27426 来监控电池电量、并将这些信息报告给 STM32、以便进行容量跟踪。


 下图是 使用直列式 BQ27426 电量监测计中的数据创建的。 它显示了电池的三个充满电循环和两个放电循环、充电从时间 0650 和 1300 开始


在我看来、一旦我们插入直流电源、BQ24600 就会直接跳转到输出 4.2V 电压并进入电压调节阶段、从而跳过电流调节阶段。 如器件数据表图 5 所示、我们看到的电流下降压降与此模式的预期电流消耗非常接近。


您能帮助我弄清楚为什么会发生这种情况吗? 我已经尝试绕过 BQ27426 电量监测计使用的 10m Ω 电阻器、看看是否需要更直接地连接电池、这并没有解决问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、

    您可以尝试在较低的充电电流/预充电电流下进行测试吗?

    您也可以放大一个充电周期吗?

    我认为器件充电速度太快、无法看到 完全充电曲线。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们尝试在 2A 充电电流下运行该器件、结果与我的预期更相符:



    在我发送的第一张图中、我无法创建放大版本、但除非充电器在恒压模式下运行、否则无法在该瞬间使电池从 3.3V 充电至 4.2V。 我认为我们试图将过高的电流驱动到电池中、并且充电器反应不佳。

    我们将使用 3A 设置重试、然后查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    我们将使用 3A 设置重试、请参见。

    请告诉我有关测试结果的信息。

    此致、

    基督教