请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069工具/软件:
LM5069 数据表中的公式 32 具有括号误差:

还有一个额外的右括号、可能正好位于“2.5V"的“的第一个实例的右侧。 如果是这样、则开头的括号可能也应进行更新以使其更加清晰。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.