This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:如果 HI 和 LI 都为高电平、会发生什么情况?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556722/lmg2100r044-what-happen-if-hi-and-li-are-both-high

部件号:LMG2100R044


工具/软件:

您好团队:

如果 HI 和 LI 都为高电平、会发生什么情况?
高侧和低侧 FET 是否会同时导通?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    感谢您的联系。 如果 HI 和 LI 同时导通、由于 LMG2100 没有重叠保护、因此两个 GaNFET 将导通。  如果管理不当、可能会发生击穿、并且可能会触发过流保护机制。 此信息 可在第 12 页的数据表中找到、章节编号:7.3.1。

    如果回答了您的问题、请点击“This resolved my issue(此问题已解决)“按钮、也可以随时提出后续问题。

    谢谢、

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Advaidh-san、

    感谢您的回答!

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Kei!