This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531EVM-184:UCC27531EVM-184 输出电压问题 (J6 和 J12 上为–5V)

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531EVM-184, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549736/ucc27531evm-184-issue-with-ucc27531evm-184-output-voltage--5v-at-j6-and-j12

器件型号:UCC27531EVM-184
主题: UCC27531 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 UCC27531EVM-184 评估模块、并将其连接到来自 Texas Instruments F28334 微控制器的 PWM 信号。 但是、尽管提供了正确的 PWM 输入信号、J6 和 J12 的输出电压始终显示为–5V。 此外、我已将 ENB 引脚保持悬空(未连接到任何地方)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emad:

    我们的专家目前正在分析这个问题、并将在明天跟进问题。

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emad、

    感谢您的提问。 UCC27531EVM-184 以 4.75V 偏置运行、因此为了在没有偏置的情况下运行、您可以按照 EVM 用户指南中的以下说明进行操作: https://www.ti.com/lit/ug/sluua70/sluua70.pdf?EVM=1754487157656 ts & ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC27531EVM-184 



    我希望这可以解决您的问题、如果没有、请跟进。

    谢谢您、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我知道 UCC27531EVM-184 在 4.75V 偏置下运行、因此感谢在没有此偏置的情况下运行时提供的说明。

    但是、我担心的是、尽管从 F28334 控制器提供了 PWM 信号、但 J6 和 J12 的输出仍为 4.75V、并且它没有响应 PWM 信号。 此外、我已经尝试直接将 PWM 信号施加到 J8 并使 VSS 接地、但输出仍为 4.75V。

    您能否说明为什么 PWM 信号没有在输出端反映? 设置中是否可能缺少任何特定步骤、或者电路配置是否存在导致栅极驱动器无法正常运行的另一个问题?

    我期待您协助解决此问题。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emad、  

    您能否验证 VDD 和 PWM 连接是否稳定、以及 PWM 信号是否超过逻辑阈值(<0.8V 低电平;>2.2V 高电平)? 另外、请尝试将 ENB 连接到 VDD、然后查看是否解决了问题。  

    如果您采取这些措施并且问题仍然存在、我们将 进一步深入研究。

    谢谢、

    Annabelle Alemand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    我检查了 PWM 信号、在 J5 处测试时、信号在 1.8V 左右、但从控制器本身来看、在未连接到 J3 的情况下、信号在 3.3V 左右。 但是、J8 上没有信号。 关于 VDD、我注意到系统在 TP1 上电三次失败。 我检查了 V12 和 VSS 的跳线、确认它们已正确固定且紧固。 在关断再通后、电压现在显示为 17V、如图所示。 U2 RP-1209D 变得过热、更奇怪的是、TP1 仍然显示 17V、而 TP7 根本没有电源。

    此外、U1 LM317LIPK 过热、这可能表明存在故障、因为它未向光耦合器 (U5) 供电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emad、

    U1 可能已损坏。 您能检查 TP6 处的电压吗? 此外、请尝试移除 U1 和 R2 并检查 U5 的 VDD 和 GND 之间是否存在短路。 如果 U5 损坏或 TP6 未提供正确的电压、它可以解释为什么 PWM 信号被下拉

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    我移除了 U1 和 R2、并检查了 TP7、TP7 显示–5V、因为 U1 没有+5V。 相对于 VSS 测量时、TP6 显示+5V。 这表明 TP6 正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emad:

    移除 U1 和 R2 后、TP7 应保持悬空、而不是–5V。

    您使用该 EVM 的目的是什么? 如果只是为了测试 UCC27531 的功能并且没有使用负偏置、您可以完全绕过电源隔离级、而只是直接向 VDD 引脚供电。  

    谢谢、

    Annabelle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emad、

    由于闲置、我将继续关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请创建新主题。

    谢谢!

    Annabelle