This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854:UC2854 中的环路补偿

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556982/uc2854-loop-compensation-in-uc2854

部件号:UC2854


工具/软件:

我们希望澄清以下几点:
1.在 UC2854 电压放大器补偿网络中、并联电容器的主要作用是什么?
2.如果移除电容器,这会影响环路稳定性、频率响应、增益裕度或相位裕度?
3.如果测试表明没有电容器就提高了瞬态性能、那么移除电容器是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sundar、  

    请阅读这份有关 UC2854 设计的应用手册、其中讨论的是电压环路补偿、从 PDF 文件的第 15 页开始。  
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua144 

    这三个问题将得到解答、但关于 Q3:如果使用 UC2854 进行功率因数校正 (PFC)、瞬态响应会受到电压环路有意设置的低带宽的限制。  “改善“瞬态响应与更宽带宽的带宽会导致输入电流失真过度、从而破坏 PFC 的用途。  

    此致、
    Ulrich