This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:查询异常运行情况

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A, TPSM82810, TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539643/tpsm82864a-inquiry-about-abnormal-operation

器件型号:TPSM82864A
主题中讨论的其他器件: TPSM82810TPSM82813

工具/软件:

你(们)好

我使用 TPSM82864AA0HRDMR 设计了一个 5V 至 3.3V 电路。

我的 3.3V 输出波形有问题。

我应该检查什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WSJ、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    原理图看起来不错。

    波形指示了一些断续短路保护场景。 您应检查输出电流是否过高。 在重负载、输出电路短路的情况下或在连接的电路中使用大容量电容器时、可能会产生过大的电流。 只要过流情况保持不变、TPSM82864A 就会尝试每 16ms 重新启动一次。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    感谢您的回答。

    该电路用于 FPGA 板、输出电压用于 FPGA 的 VCCO 3.3V、NOR 闪存等。

    输出电压的预期电流消耗高达 1.4A。 我将停产的 Intel EN6337QI (3A) 修改为 TPSM82864A (4A)。 修改之前、电路板工作正常、因此我预计电流消耗会很好。

    在为电路板供电之前、我检查了电压是否短路、没有短路。

    是否有办法禁用断续短路保护?

    我还应该检查什么?

    此致、

    WSJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas

    我在 TPSM82864AA0HRDMR 电路的输出端使用了两个 22uF 电容器。

    ~、包括使用该输出电压的器件的旁路电容器和整个电路板上的大电容器、总电容为 1900 μ F 2000uF。

    这是个问题吗?

    什么是合适的电容?

    此致、

    WSJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WSJ、

    感谢您的更新。

    是的、我认为巨大的总输出电容导致了这个问题。

    TPSM82864A 可支持高达 150μF 的电压、并且无法关断断续保护。

    TPSM82813 或 TPSM82810 是可支持高达 470μF 输出电容的备选器件、其过流保护行为更像是电流钳位。 此外、这些器件的软启动时间是可调节的。 因此、可以降低启动速度并避免较高的浪涌电流。

    如果您有任何问题、请告知他们。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一段时间后没有反馈、因此我假设此胎面已解决、可以关闭。 您仍然可以在关闭此线程后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas。

    我使用我询问过的上述同一电路 TPSM82864AA0HRDMR 在 5V 至 1.8V 的电压范围内进行测试。

    1.8V 输出电压的总电容约为 2150uF。

    根据公式“IINRUSH = C x dV/dt “、IINRUSH 为 3.87A。

    计算出的浪涌电流低于 TPSM82864AA0HRDMR 的 FET 电流限值(4.5A?)、因此不应启用断续模式。 但是、实际输出电压波形似乎处于断续模式。 (移除 400uF 电容可确保 1.8V 正常输出电压。)

    我应该寻找什么?

    此致、

    WSJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WSJ:

    Andreas 正在度假、所以我代表他回答。

    除了在启动期间为输出电容器充电外、还需要提供负载电流。 这两种情况都很可能导致其超过电流限制。  

    TPSM82866AA0HRDMR 是 P2P 6A 版本。  

    但是、对于此器件、仍然不建议超过 150uF 的最大 COUT、因为它经过内部补偿、可仅处理该量的输出电容。

    TPSM82810 在这里是更好的选择。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun

    感谢您的回答。

    TPSM82864AA0HRDMR 的 COUT 设计为小于 150uF。

    但是、在负载级添加旁路和去耦电容会使其达到大约 2150uF。

    TPSM82864AA0HRDMR 的输出电容设计为小于 150uF、但由于该输出电压的总电容为 2150uF、我们是否应假设 COUT 为 2150uF?

    考虑到元件制造商建议的电容、负载级的旁路和去耦电容器可以降至 1000uF。

    此致、

    WSJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WSJ:

    必须累加输出轨上的所有电容(靠近直流/直流以及负载)。 您可以尝试在直流/直流局部电容器和负载旁边的大容量电容器之间添加铁氧体磁珠/电感器。 有时这有助于降低 控制环路负载旁边的大容量电容的影响。 但是、您必须运行波特测量以确认良好的相位裕度。 您可以 在此处找到如何测量 DCS 器件的环路增益 、网址为 https://www.ti.com/lit/an/slva465a/slva465a.pdf  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun。

    (1) TPSM82864A 的电流限值为 4.5A(典型值)。 最小值和最大值是多少?

    (2) 计算得出的“电流消耗+浪涌电流“约为 4.8A、但输出电压正常。 这是因为电流限值低于最大值吗?

    此致、

    WSJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WSJ:

    1.我们没有低侧 FET 正向电流限制的最小/最大规格。 从表征数据来看、这可能大约在 4.3A 到 5A 之间。

    2.器件可提供的最大负载电流将是电感电流的平均值。 电感器电流呈三角形。 电感器电流的峰值是高侧 FET 正向电流限值、谷值是低侧 FET 正向电流限值。 平均电感器电流值还取决于 VOUT VIN/VIN 占空比。 可能有些器件能够支持 4.8A、有些器件则不支持。

    此致、

    Varun