This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:从 TPS25750 迁移后、充电和关闭功能无法正常工作

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543333/tps25751-charging-and-switch-off-not-working-after-migrating-from-tps25750

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792

工具/软件:

在我的原始 PCB 上、我有一个 TPS25750 与 BQ25792 组合使用。 我可以使用此配置为电池充电、并通过启用运输 FET 来关闭 VSYS 并进入运输模式。

我 使用 TPS25751 替换了 PCB 的 TPS25750。 此外、我还使用 TPS25751 的二进制文件对外部 EEPROM 进行编程。

但是、如果我连接 USB 电缆、则在启用运输 FET 时电感器会有噪声。

当我进入运输模式时、VSYS 不会关闭。

这里会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART、

    “你说什么?

    您能否分享与 TPS25750 搭配使用的旧 json 和与 TPS25751 搭配使用的新 json。 可能存在差异、这将帮助我们确定发生了哪些变化。

    我还将这一主题分配给 BQ25792 团队、以便帮助缩小电感器可能有噪声的原因、

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart:

    BQ 原理图上没有任何问题。  如何将 BQ 器件置于运输模式?  使用 I2C 直通写入 TPS25751?   

    关于可闻噪声、电感器附近的电容器很可能有噪声。  陶瓷电容器具有压电效应、使其随着电压纹波而变化。  即使启用了 PFM OutOfAudio、在一些情况下也会发生这种情况:

    1.在进入降压/升压模式之前、VBUS 非常接近 VBAT 电压

    2.在 ISYS+IBAT~= 250mA 时 PFM 到 DCM 到 CCM 之间的转换。  这可通过禁用 PFM 来防止。

    您能否在示波器上捕获 VBUS、VSYS、SW1 和 VBAT?  状态和故障寄存器 REG0x1B 至 REG0x27 的和/或寄存器转储吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 声音很大。

    这里是两个 EEPROM 配置中的 json 文件

    e2e.ti.com/.../configs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 I2C 直通来写入 BQ。 我将尝试捕获寄存器和示波器图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher Lim1 , Jeff F  

    由于暑假,我将是 3 周离线。 如果您发现了什么、请告诉我。 我会在假期后试一下的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher Lim1 、

    您对此问题有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在示波器上捕获 VBUS、VSYS、SW1 和 VBAT?  状态和故障寄存器 REG0x1B 至 REG0x27 的和/或 DO 寄存器转储?

    您会看到这些波形吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色= Vbus、粉色= VSYS、蓝色= SW1、绿色= Vbat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以缩小到更宽的时间范围吗? 可闻频率范围小于 25kHz。 此外、我看不到该器件的典型开关操作。 增加开关频率的时间标度也很有帮助。

    [quote userid=“10748" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543333/tps25751-charging-and-switch-off-not-working-after-migrating-from-tps25750/5938015 在 VBUS 非常接近 VBAT 电压的情况下进入降压/升压模式之前[/报价]

    此外、您可能会遇到这里的这个问题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声得到解决、我认为焊接不良。 当我连接 USB 充电器时、我可以看到充电器从 USB 汲取电流(电池电量为 75%时为 05A)。

    但我仍然无法关闭 VSYS。 在启动期间、我会按照与 TPS25750 相同的方式启用装运 FET(将 0x96 写入 Charger_Control_的 REG14_BQ25792 5)。 按下器件上的电源按钮时、QON_N 和 MCU 的 GPIO 引脚连接到 GND。 当 MCU 检测到这 3 秒时、我向 Charger_Control_发送“进入运输模式“命令 (将 0x44 写入 REG11_BQ25792) 。 在具有  TPS25750 的旧器件上、这会导致 VSYS 在几秒钟后关闭。 在使用 TPS25751 的新器件上、VSYS 未关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart:

    很高兴听到噪音消失了。 我有几个问题可以调试运输模式问题:

    • 读回寄存器是否反映了您写入的内容?
    • 当您将器件置于运输模式时、SDRV 信号如何响应?
    • 您的系统上是否有负载在进入运输模式时会从电容器中拉低电压?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,我还找到了这个问题的解决方案。

    e2e.ti.com/.../tps25751-can-t-write-to-bq25792-after-migrating-from-tps25750 中所述、I2Cw 命令中有一个拼写错误。 删除第三个字节将解决我的问题Slight smile