This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:LM5168

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557133/lm5168-lm5168

器件型号:LM5168
主题中讨论的其他器件:LM5169

工具/软件:

我们目前正在使用 LM5168 功率 IC 设计电路、并使用 SNVR520 LM5169 快速入门计算器设计工具。

在该工具的电路图中、我们注意到电感器的符号“LO"。“。 我们想确认该符号的电感值是否与工具左侧列出的标记为“LF"的“的值相同。

您能为我们澄清一下吗? 我们已经看到工具中同时提到了“LO"和“和“LF",“,我们、我们希望确保在设计中使用正确的值。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、两者都是指低电平、即仅功率电感器。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!