请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040工具/软件:
您好、
我们使用 BQ24040 和 BQ298015 对 3.7 锂离子单节电池进行充电和放电保护
如下图所示、负载电路将连接到电池充电器 和电池保护器之间的 AUX_Batt。
这两个 IC 之间是否存在兼容性问题? 任何事情都应该在之间做?
是否有可用于这些 IC 的 SPICE 模型以便一起仿真它们,我最近一直在尝试在新器件上下载 PSpice for TI ,但在我按“请求“并填写应用程序后,它给了我一个错误。
期待您的答复
提前非常感谢。