This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:异常波形

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556477/lm51561-q1-abnormal-waveform

器件型号:LM51561-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

在 SPEIC 电路中应用 TI LM51561-Q1 期间、上电时 D400(使用 VSS8D3M15HM3-H、If3A、Ifsm60A)可能会发生过流损坏(不同的电源型号可能会产生不同的结果)。 L400 使用 B8247D6223M603。

原理图和测试波形如下:黄色是二极管 D400 的电压、红色是芯片 FB 引脚的电压、蓝色是二极管 D400 的电流。

您能否帮助分析异常原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    感谢您的联系。

    您可以填写快速入门计算器吗? 这将使原理图审阅变得更容易。  

    此外、您能否附上开关节点、Vin、Vout、COMP 和 CS 引脚的波形?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    请检查测试波形、黄线 V_PMOS_KL30-1、蓝线 VDD_18V、红线 COMP、绿线 CS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    感谢您的图片。 此时没有开关节点的波形。 您能添加它而不是偏置电压吗?

    应在极短的 GND 连接下测量 CS 信号。 此外、分辨率应为每分段~20mV。

    在您发送的波形中、我可以看到故障情况吗? 这种情况下二极管是否会损坏?

    输出是否达到其应该达到的值? 对我来说很难解释图片。

    还请填写随附的计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVR481 

    此致

    Moritz