This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60440-Q1:环路响应

Guru**** 2521140 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554099/lmr60440-q1-loop-response

部件号:LMR60440-Q1


工具/软件:

您好的团队、

LMR60440-Q1 的环路响应是什么?

客户在 12V-5V 2MHz 系统中使用它、发现交叉频率为 37kHz。 这有点低。

您是否在 EVM 上测试了环路响应?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    环路响应在很大程度上取决于使用的外部元件。 您能分享一下客户原理图吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    请在此处查看原理图:  关于 LMR60440-Q1:原理图审阅 

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    对于该原理图 RT = 68k、将开关频率设置在 500k 左右、而不是 2M。 为此、37kHz 交叉频率似乎是合理的。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    很抱歉我之前发送了错误的原理图、请检查正确的原理图。

    e2e.ti.com/.../R2801224_2D00_TFT1N7A_5F00_TFT_5F00_1230150161520_2D00_A0_5F00_20250722_5F00_EP1_2800_V00_2D00_C00_2900_-Copy.pdf

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    在此处、器件设置为自动模式、负载较轻((50mA 写在原理图上)。 因此、该器件在 PFM 模式下运行。

    PFM 类似于迟滞控制模式、具有固有稳定性。 在这种情况下、环路响应没有太大意义。 轻负载时的实际开关频率也会降低。 因此、降低的交叉频率不是任何需要关注的问题。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 否则、您可以通过单击“已解决“按钮关闭线程。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    他们在满载而不是轻负载条件下测试了此波特图。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    它们是否在 3.3V 输出轨上有任何其他电容器? 可能发生在任何下游元件中?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    让我明天检查一下。

    此致、

    彼得