This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670:使用 2 个 LM3670 生成+- 2V 电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628301, LM3670, LM27762, TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556814/lm3670-using-2-lm3670-to-generate---2v

器件型号:LM3670
主题中讨论的其他器件:LM27762TPS62A01、TPS628301

工具/软件:

您好、

我需要一个能够产生+–2V 输出电压的 DC/DC 转换器。 我想问是否可以使用两个 LM3670 来互换生成+2V 或–2V   电压、其中一个用作供电方、而另一个用作受电方? 如果没有、是否有任何其他能够实现这一点的 DC/DC 转换器? 所需的其他规格如下:

-最小电源电压<= 3.3V
-最大电源电压>= 4.2V
-最大输出电流>= 0.3A

  提前感谢!