This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916CN RCB(ON 引脚为低电平时)?

Guru**** 2504545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537249/tps22916-tps22916cn-rcb-when-on-pin-low

器件型号:TPS22916


工具/软件:

当 ON 引脚被拉至低电平时、该器件是否会始终阻断反向电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提问、因为该器件应该与 二极管的 AP22913CN4 引脚对引脚相同、而其数据表声称、当 ON 引脚为低电平时 、反向电流始终被阻断、但 22916 的数据表中未说明这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、它始终具有导通的 RCB、这意味着在 ON 引脚为低电平时、反向电流将被阻断。

    但应该存在 VIN。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的后续问题,虽然.  

    使能引脚为高电平时的反向电流基于比较器、一旦~μ A 500mA 反向电流流经器件、就会被阻断。  


    您说的是、当器件引脚为低电平时、反向电流固有阻断、只有漏电流从 VOUT 流向 VIN、不会需要任何浪涌电流来触发比较器。  

    我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 RCB-VIN 为 25mV 时、将启用 VOUT。

    当 VOUT 熄灭时、RCB 将被禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit。 我有相同的问题、但您的答案令人困惑。 以下哪些操作模式是正确的:

    1.当 IC 关闭时、RCB 电路是否始终启用(与 Vout>Vin 无关)、或者

    2.无论 CTL 引脚是 H 还是 L、RCB 都会始终寻找 Vout-Vin>25mV?

    谢谢、

    Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈,你绝对正确的一个。  

    我不知道为什么所有负载开关 供应商都坚持使用超级混乱的语言、以至于我基本上不知道该器件应该如何工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    我明白你到底的困惑

    我做了一些实验来确认 RCB 正常工作。

     常开 RCB:这意味着 RCB 在关闭条件下有效。 当器件关闭(无 VIN、无 VON)时、RCB 块打开。  

    因此、当 VOUT 为高电平且 VIN:0V 和 VON:0V 时、RCB 将有效。

    谢谢  

    Amrit