This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:在使用低于 30mA 的器件时的任何限制

Guru**** 2600135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61047, LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556940/lm2733-any-restrictions-when-they-use-the-device-at-less-than-30ma

器件型号:LM2733
主题中讨论的其他器件:TLV61047

工具/软件:

您好的团队、

根据图 11、没有关于低于 30mA 左右时的效率信息。 这是否意味着此设备在低于 30mA 时无法正常工作?

请告知我们、在如此低的负载电流下是否存在任何限制。

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    LM2733 可以在 30mA 负载小于时正常工作、但效率很低。 我们建议使用新器件 TLV61047 作为替代方案。 谢谢。