This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:电源管理论坛

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546444/tps65400-power-management-forum

器件型号:TPS65400


工具/软件:

我们已经使用开发了电源模块 TPS65400 PMIC 为供电 XC7Z020 Zynq SoC 。 该模块包括用于 A 的配置 5x2 接头 兼容 USB 转任何 接口、可通过进行配置和监控 Fusion Digital Power Designer 进行参考。

所有四个电源轨 (SW1 至 SW4) 都已根据以下电压和时序参数进行配置:

  • SW1 –1.0V 、ton/TOFF 延迟:5ms  

  • SW2 –3.3V 、TON/TOFF 延迟:0ms  

  • SW3 –1.8V 、TON/TOFF 延迟:25ms  

  • SW4 –1.35V 、ton/toff 延迟:100ms  

在测试过程中、我们确认了这一点 所有电压轨在物理上都处于打开状态 使用万用表进行验证。

不过、 GUI 仪表板不显示任何输出电压 (OV) Readings(读数)—显示所有通道的零值或空白值。 即使电路板上存在电源轨电压、这仍然存在。

我们已附上配置文件*.tifsp () 以供您查看。
请建议是否需要启用任何额外的寄存器或遥测设置、以便在 GUI 上进行正确的 OV 监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing Chen:

    我会检查并回复您。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing Chen:

    我们目前没有 EVM、我们正在订购 EVM、一旦我们收到 EVM、将会进行检查并返回给您。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我们已经收到 EVM、我将检查并分享结果。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing Chen:

    您能分享.tifsp 文件吗?

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    附加.pptx 文件、其中包括所有步骤和输出波形。

    我们可以看到 GUI 中给出的输出波形延迟。

    e2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_GUI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿拉、

    为了澄清一下、我们没有使用 TI 的评估板、TPS IC 已整合到我们的设计框架参考评估原理图中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我将.xml 文件附加所有寄存器设置、请使用这些设置并尝试。
    e2e.ti.com/.../TPS65400.xml

    此致、

    Usha。