This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:I2C 相关问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556465/lp5018-i2c-related-questions

器件型号:LP5018


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户将使用 LP5018、但他们有足够的经验来开发 I2C 通信。 您能回答以下问题吗? 或者、您能否分享好的应用手册来解答所有问题?

1.我们有什么建议来造 I2C 波形吗?

2.没有最小值或最大值的参数是否意味着没有规格/限制?

3.  

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    1.你指的是测量波形吗? 我们使用 示波器捕获 I2C 波形。

    2.是的。 对于时序参数 1~6、上限应低于 I2C 的周期、因为这是一个周期中的时序参数。 例如、I2C 频率为 100kHz。 这些项应低于 10us。

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    谢谢。 第 1 步。 他们想知道这方面的技巧。 例如、建议使用高阻抗探头...

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    12C 的频率不是很快(最大 400kHz)、 高阻抗无源探头就足够了。 如果客户只想检查 I2C 通信的逻辑、则 20MHz 带宽可以。

    能否介绍一下终端设备和项目进度(如果有)? 我们可以通过电子邮件进行讨论、这里是我的电子邮件地址: leon-he@ti.com。 谢谢!

    BRS、

    Leon