This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:NXP SOC、IMX8QM 的寄存器设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, LP87564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556035/tps65219-register-set-up-for-nxp-soc-imx8qm

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: LP87564-Q1

工具/软件:

您好、专家:

我可以问、NXP 的 SOC IMX8QM 是否已完成寄存器设置? 我仅看到使用了 i.MX8- mini 和 2 个 TPS65219 的参考设计。  

如果可能、您能否帮助导出用于为 i.MX8QM 供电的 GUI 文件?

这里是低功耗系统中的供电规格要求。  

e2e.ti.com/.../IMX8QM_5F00_POWER.pdfe2e.ti.com/.../IMX8QP_5F00_PWR.pdf

此致、

Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    目前只有适用于 i.MX8QM 的参考设计采用了 TPS65217-Q1 + LP87564-Q1: https://www.ti.com/lit/pdf/SNVAA12

    我们目前没有采用  i.MX8QM 的 TPS65219 配置。 从电源要求来看、似乎需要使用 2 个不同的 TPS65219。  

    如果您需要确认、我可以帮助确定设置定义和 GUI 文件。
     完成此操作需要一些时间、因此请先确认。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    请帮助您使用 TPS65219 生成默认文件和 GUI 文件。 生成需要多少天?

    感谢您的帮助!

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    请留出大约一周时间让我完成这些工作。  
    准备好后、我会立即尝试更新。  

    谢谢!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    实际上、在我继续之前、

    您是否能够确认每个电源轨的典型电流需求?

    我在这里列出了最大电流、但 TPS65219 只能在其降压稳压器上支持高达 3.5/2A 的电流、我担心如果需要大电流、这里不是最佳解决方案。 它将需要更多的 外部元件来支持更高的电流输出。  

    如果需要更高的电流 、则 TPS65217-Q1 + LP87564-Q1 解决方案将是更合适的选择。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    检查后、不幸的是、客户需要高达 4A 的更高电流。 至于 TPS65217-Q1 和 LP87564-Q1、它们是否有工业版本器件?

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    感谢您的检查。

    遗憾的是、TPS65217-Q1 和 LP87564-Q1 没有工业版本、它们仅作为汽车级器件提供。  

    此致、  
    Sarah