请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3429工具/软件:
您好:
我们目前正在考虑基于 LM3429 设计一种总功率为 1200W、输入电压为 51V 的 LED 驱动器电路。 我们打算采用升压方案来提高电压、从而降低电流、将电流保持在 5A 以内。 我想知道这个方案是否可行。 此外、我想知道 LM3429 在使用升压方案时可以升压的最大电压。 期待您的回复!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
请勿在论坛上发布重复的问题。
数据表中明确指定了最大电压。
我现在将关闭该主题、因为它是重复内容。
此致、
Zach