This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060-SR EP:短路保护

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557746/tps54060-ep-short-circuit-protection

器件型号:TPS54060-TPS54060 EP


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

 该电路旨在提供 额定电流为 250mA 的 3.3V 输出电压 。 但是、当负载消耗 1A 而导致短路情况时 、缺少保护电路的器件继续提供 1A 电流、输出电压降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravind  

    “你听我说。“ “ADC VOUT 短路“/"1A 负载“ 负载“事件仅 在 2ms 至 3ms 范围内发生、器件的 0.94A 峰值电流限制在 2ms 至 3ms 范围内可以正常工作

    - EL