This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:即使 SS 引脚完成斜升、Vao 也卡在 0V。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557555/ucc28070-vao-stuck-at-0v-even-if-ss-pin-finished-ramping

器件型号:UCC28070


工具/软件:

大家好、

我们将 UCC28070 用于升压 PFC,我有一个奇怪的问题 — 对于特定的输入电压,芯片不会进行 PWM、VAO 卡在 0V:

输入电压范围 — 170Vrms ~ 528Vrms (VINAC 增益为 1/217V/V)

输出电压 — 800V (VSENSE 增益为 1/266V/V)

高达 524Vrms 的输入电压(输出端为 741V,因为它具有升压功能)、芯片能够启动、SS 正在斜升、输出电压跟随高达 800V、在 525Vrms 时、SS 仍在斜升、但 VAO 卡在 0V、因此输出电压不会上升到 800V。

我们尝试过的方法:

-我们检查了 6V VREF — 它很好。

-我们也许在较高的输入电压发生的事情与 VINAC 所以我们降低 VINAC 增益,使 VINAC 将较低,但它没有解决这个问题。

-我们也许在这个输出电平 VSENSE 是 2.8V 所以也许它是某种与压摆率校正,所以我们降低了 VSENSE 的增益,所以它将在启动前低于 2.8V ,但它也没有解决问题。

-我们没有下拉 VAO(除了反馈电阻器和电容器),所以它必须是内部的。

-如果我们施加大于 525Vrms 的输入电压,然后降低到 520Vrms ,芯片会接通,输出电压会上升,如果我们将输入电压提高到>525Vrms ,芯片仍然工作 ( VAO 不会下降到 0V)。

1.在特定输入电压下 UCC 不会启动(即使 SS 确实完成了斜升、6V Vref 良好)是否有任何特殊原因?

2、更奇怪的是有些单元能够打开,而有些单元不能打开。

您的帮助非常感谢和需要。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harel、

    这不是 UCC28070 的预期行为。   
    1. 不,没有特殊的理由让某个输入电压不“启动“ UCC。
     2.如果它不一致,则表示在某些输入端存在边际条件或可能的可变噪声水平。  

    为了在 SS 为高电平时使 VAO 保持低电平、它需要 VSENSE 输入电压大于 3V(这会将 VAO 输出驱动为低电平)。   

    当您说在 524Vrms 输入下 VSENSE 为 2.8V 时、这是测量值还是通过计算 1/266 分压器推断得出的值?  
    如果推断出电压实际上并未测量、那么如果上部 VSENSE 分压电阻器周围存在漏电流、则 VSENSE 可能大于 3V。  
    考虑到所涉及的高电压 (>741V)、这种漏电流可能会通过上电阻器附近/周围的 PCB 表面污染而产生、从而有效地降低其标称电阻并使 VSENSE “看“和 OV 状态。  
    请清洁 PCB 上 VSENSE 和 VINAC 分压器串周围的任何焊剂残留物或其他表面污染。  

    此致、

    Ulrich