This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:电机驱动问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557473/bq25730-motor-drive-issues

器件型号:BQ25730


工具/软件:

我尝试使用 VSYS 驱动电机。  启动时的电机浪涌约为 6A。  当 VBAT 耗尽或未连接时、VSYS 会显著下降并耗尽电机驱动电路。  除了 VSYS 上的建议电容外、我还有 2 个 1mF 铝电解质。  我尝试过最大值 IIN_HOST、但未成功。  我是否遇到 BQ25730 的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    输入电流限值由 IINHOST () 寄存器或 ILIM 电阻分压器(以较小者为准)钳制。  

    要禁用输入电流限制,您可以在 chargeoption0 () 寄存器中设置 EN_IDPM=0。  

    此致、

    Tiger