This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:启用/禁用开关

Guru**** 2512805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557051/tps92691-q1-enable-disable-switching

器件型号:TPS92691-Q1


工具/软件:

您好:

我计划将 TPS92691-Q1 用于 LED 驱动器设计、并打算在升压模式下使用该器件。 在我的设计中、我不打算使用 PWM 调光功能、那么如果将 PWM 引脚连接到 VCC、开关后是否仍能获得预期的输出电压?

根据我对数据表的解释、是否可以通过控制 SS(软启动)引脚上的电压来启用或禁用 TPS92691-Q1?

谢谢

Vaibhav Khatri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Vaibhav:

    我计划将 TPS92691-Q1 用于 LED 驱动器设计、我打算在升压模式下使用它。 在我的设计中、我不打算使用 PWM 调光功能、因此如果将 PWM 引脚连接到 VCC、开关后是否仍能获得预期的输出电压?

    是、请参阅数据表的以下部分

    根据我对数据表的解释、是否可以通过控制 SS(软启动)引脚上的电压来启用或禁用 TPS92691-Q1?

    不过、如果您下拉软启动引脚上的电压、则器件在重新启用时必须再次进行软启动。

    此致、
    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我打算在设计中将 SS 引脚用作开/关开关、因此我认为在我关闭并再次开启系统时、这是可以接受的、我希望器件完成软启动。  

    我是否可以使用 FET 在接地和软启动电容器之间切换 SS 引脚?

    谢谢、

    Vaibhav Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的