This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600 电池充电缓慢问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552494/bq24600-bq24600-slow-battery-charging-issues

器件型号:bq24600


工具/软件:

您好:
 
我正尝试在其中一个项目中使用 BQ2600RVAR 芯片进行电池充电、并且 芯片的充电速度存在问题。 目前、电池在充电过程中仅消耗 100 –120mA 电流、在充电完成之前、此电流似乎保持相当一致。
 
我尝试使用芯片连接的充电电路为 7.2V 电池充电。 BAT_CHG 连接到电池、DC_PRESENT 连接到 12V 电源。 为了给电池充电、我们在 BAT_THERM 和接地端之间添加了一个 10k Ω 电阻器、另外还移除了 C182 电容器并将其堆叠在 R209 电阻器上、使其仅与该电阻器并联。 这种配置允许芯片进入充电状态、并且状态 LED 在充电时开始稳定亮起。
 
电池充电完成后、状态 LED 指示灯开始闪烁以指示电池充电完成。 引脚上的一些充电电压读数如下:
VCC = 11.1V
VFB = 1.91V
PG = 83mV
ISET = 130mV
Ts = 1.68V
SRP - SRN = 1mV
状态=开启
 
为了进行测试、两个电池电量耗尽、然后设置为充电、这需要一整天的时间才能完全充满电。 第一个电池以 7.4V 的电压完成充电、第二个电池以 7.38V 的电压完成充电。 ISET 引脚读数为 130mV、该值应降至 0.65 A。是否仍可以增加此芯片的充电速度并使电流更接近设置值?
 
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jessynia、  

      在没有充电电路的情况下为蓄电池充电时、此问题是否仍然存在?  

    此致、  

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    否、电池在插入电源时希望消耗更多电流。 使用充电芯片时存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    电池还明显停止充电的电压为 7.4V、而不是预期的 8.4V 调节电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessynia 和 Nicholas、

    我将对此进行更多的了解、并随后提供更新。  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Nicholas:

    您为 VFB 引脚选择的电阻值看起来相当大。 我会尝试按比例减小 VFB 电阻梯电阻 、以查看这是否有助于解决问题。  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你确定吗? 数据表中的 VFB 具有类似的高 900k 和 100k 电阻器堆叠。 我们可以进行检查、但是否还有其他东西可以在电路上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、我们尝试了 301k 和 100k、问题仍然存在。 VFB 设置在 1.5-1.6V 左右、因此它应该能快速充电、但慢速充电似乎仍然有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    Aaron、我们尝试了 301k 和 100k、问题仍然存在。 [/报价]

    哪一个问题仍然存在:充电在  7.4V 时停止、 充电速度慢或两者兼有?

    Vfb 约为 1.5-1.6V

    我们有从预充电到快速充电的瞬变电压的最小值/最大值。 你有见过它进入快速充电吗? 预期快速充电电流是多少? 您看到的电流是多少?

    您能否上传原理图的另一个图像?这不是很清楚。

    此致、

    基督教。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前设置存在两个问题:

    一种是 从未过渡到快速充电的慢速充电 (125mA)。 我们更改了电阻分压器、以通过 1MEG/380k Ω 电阻器设置将其从 Vlowv 移出、而性能没有变化。 一旦我们将其更改为 301k/100k、快速充电转换仍然未发生。

    其次、调节电压停止在 7.4V、但这可能是因为之前的 1MEG/380k Ω 电阻器设置。

    我还附上了更清晰的原理图图片。 我们预计电池在 0.67A 下可充电至 8.4V、但尚未看到其超过 0.125A 预充电电流(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    其次、调节电压停止在 7.4V、但这可能是由于早期的 1MEG/380k Ω 电阻器设置所致。

    请重新测试此行为以查看问题是否已解决。

    您能测量 Vref 吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    看起来电压调节问题已经解决。 Vref 的测量值为 3.29 V  

    器件仍处于慢速充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessynia、

    似乎电压调节问题已解决

    很高兴听到这个消息。

    设备仍处于慢速充电状态。
    • 该慢速电流会一直持续到达到 8.4V?
    • 如果使用电阻分压器增大电流、您是否看到任何变化?
    • 是否有任何系统负载?
    • 12V 适配器是否能够提供完全充电电流?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    要回答其中的几个问题:

    1. 由于充电速度太慢、我还无法达到 8.4V 完整电压。 我需要更快的充电速度来验证
    2. 是的、我确实看到 R208 上的电压从 1mV 增加到 2mV
    3. 是、存在系统负载
    4. 12V 适配器通过台式电源供电、因此电源不应该是问题

    此外、以下是高驱动(第一张照片)和低驱动(第二张照片)信号的一些示波器捕获、以防可能有用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessynia、

    是否在没有系统负载的情况下仍然看到这种行为?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我移除了系统负载并重新测试了电池充电电路。 当 R208 上的电压为 2mV、VFB 上的电压为 1.89V 时、该行为保持不变。  

    另外、我已经能够验证电池现在能够充电至 8.35V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessynia、

    能否测量 ISET 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    ISET 测量值为–203V。该测量是使用 R195 上的 51.1K 电阻完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessynia、

    您能否提供 PCB 布局文件?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    不是公开的、不是 一个安全链接来交换该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nicholas。

    我给您发送了一封友情邮件、请在私聊中提供 PCB 布局。

    此致、

    基督教