Thread 中讨论的其他器件: BQ25792、 TPS25751
工具/软件:
您好 TI 支持部门、
我们将 TPS25750DRJKR(如果可能的话不使用外部 EEPROM)与 BQ25792RQMR 充电器集成。 我们的主机 MCU 必须在启动时通过 I2C 目标接口 (I2Ct) 加载 TPS25750 补丁+应用配置、然后实现完整的 PD /PPS 和充电器管理。
请您就以下要点提供帮助:
- 技术参考手册/寄存器映射:我们如何获取 TRM(包括 I2C 主机下载协议)? 是否需要 NDA?
- 映像重用:Web GUI 生成的二进制文件(用于 EEPROM)是否可以逐字用于主机 (I2Ct) 下载、或者是否需要转换/封装?
- 最小下载序列:(a) 检测引导模式、(b) 启动传输、(c) 发送数据块(建议的块大小/时序)以及 (d) 所加载映像的命令执行所需的步骤。 参考示例或脚本会非常有用。
- 充电器协调:是否有应用手册或示例显示了当 PD 电压/电流发生变化时 TPS25750 如何协调 BQ25792/PPS 变化与 BQ25792 寄存器更新?
如果您可以提供(或建议如何申请)TRM 和任何示例资源、我们将继续进行集成。
感谢您的支持。
此致、
Nicolas A.