This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:有关为 48V 至 60V EV BMS (16-19S、100/150Ah、100-250A) 选择 TI 器件/参考设计的帮助和建议

Guru**** 2503715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557757/bq77216-help-and-suggestion-for-selecting-ti-parts-ref-designs-for-48-60v-ev-bms-16-19s-100-150ah-100-250a

器件型号:BQ77216


工具/软件:

您好 TI、

我正在设计 EV 电池包的 BMS。 请在下方查找规范和要求。 非常感谢推荐的 TI IC/EVM/应用手册和任何建议。

主要规格:

  • 电池组:48V / 60V (16S–19S)、100 Ah / 150 Ah
  • 化学物质:LFP 和 NMC
  • 放电:100 A(续)/150 A(续)   150A/250 A 峰值;充电 40–60 A
  • 平衡:每个电芯目标 250–400mA
  • 温度:每个电芯 NTC;睡眠电流目标 10–1000µA
  • 特性:SoC/SoH/SOP/SOE、OCP/OTP/UVP/OVP、预充电、直流电流检测

请告诉我、

  1. 选择具有开始使用所需固件/软件的 TI 参考设计/开发板。
  2. 建议的 TI 电芯监测器 IC 系列(以及适用于 16S-19S 的最佳架构)。
  3. 电流检测:分流器与霍尔传感器
  4. 器件/实践、以满足超低睡眠电流、同时保持安全监控。
  5. 适用于多节串联 BMS、预充电和大电流电池包的 TI 参考设计/EVM/应用手册。
  6. SoC/SOH 算法库或应用手册(库仑计数+ OCV/Kalman 建议)。
  7. 针对高压电池包的隔离和 CAN 收发器建议。

此致、

Pradeep